This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:有关 TUSB7340差分对的一些问题

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826399/tusb7340-some-questions-about-the-differential-pairs-of-tusb7340

器件型号:TUSB7340

您好!

您能就我们客户提供的以下 TUSB7430应用示例给出一些意见吗?  谢谢、

----

我们发现、在进行布局工作时、差分对不方便布线。 因此、我们需要交换  接收差分对的正信号和负信号。

我检查了数据表、发现芯片具有交换功能、因此硬件可以交换它们。 但是我听说有固件来驱动芯片、所以我想知道我是否 交换了信号、是否需要更改固件中的内容?

此外、关于差分对交换、差分时钟和差分信号似乎在数据表应用中交换。 它只是方便路由还是其他任何东西? 我想知道您在数据表应用中交换这些信号的原因。

谢谢。

此致、

Oliver Out

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    本文档介绍了 TUSB73x0器件允许的差分对交换:  http://www.ti.com/lit/ug/sllu149e/sllu149e.pdf

    请注意、TUSB7340是 NRND (不推荐用于新设计)、支持仅限于现有文档和实用程序。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    图片中显示了我在您提供的数据表中找到的有关 TUS7340器件允许的差分对交换的信息。  

    如果 我交换  了接收差分对的正信号和负信号、我能否理解为我需要在固件中什么也不更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。  您可以交换接收频率对的极性。

    此致、

    JMMN