This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 文档 Slla158的问题

Guru**** 2532190 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781786/question-for-document-snla158

主题中讨论的其他器件:LMH0384

您好!

我对# snla158号文件有疑问。

在图3中、等效输出电阻为75//75 = 37欧姆。  我认为它不是75欧姆终端。 我的理解是否受到了限制?

此致、

特顿苏罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以找到此文档,哪个设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Tetsuro:
    以下是本文档的链接: www.ti.com/.../snla158.pdf

    我相信我理解您的问题。 TXOUT 是电流模式集电极开路输出驱动器。 我们有75 Ω 上拉至3.3V 的电阻。 这会设置输出电压摆幅。 此外、为了向负载提供最大功率、需要看到75欧姆端接电阻。 为了满足此终端要求、BNC 连接器/电缆提供了此75 Ω 终端。 同样、TXOUTbar 需要75 Ω 上拉电阻器、并且应该有75 Ω 的 R5接地电阻器(端接电阻器)。 请注意、TXOUT/TXOUTbar 是差分平衡驱动器、需要看到平衡的负载/阻抗。

    在均衡器侧- LMH0384 -输入阻抗为高阻抗-大约为1.2K。 由于电缆/BNC 为75 Ω、因此我们需要使用75 Ω 终端(R2)来接收最大输入电压摆幅。 这意味着 SDI 侧的总阻抗将是两个75欧姆的并联阻抗(即37欧姆)。 同样、我们在 LMH0384器件上有一个差分接收器、因此我们还需要使用37欧姆电阻器端接 SDIbar。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    感谢您帮助了解该电路。 但我仍然对 TXOUT 的 R4和 SDI 的 R1感到困惑。 BNC 和电缆具有75欧姆阻抗、为什么这些电阻 器需要串联?

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro、
    需要使用这些电阻器来确保负端子和正端子之间存在平衡阻抗或相同阻抗。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我的问题不合适。

    您能告诉我 R4 // L2在 TX 线的串行中的作用是什么? (或对于 SDI 为 R1 // L1)   

    为什么 TXOUT 需要它、但 TXOUT-不需要它?

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuro、

    为了满足 SMPTE 所需的回波损耗要求、需要 R4//L2。

    实际上、  最好也在 TXOUT-上安装这些器件、或者这是一种更好的设计做法。 但为了节省组件、这些不会放置在 TXOUT-上。

    此致、Nasser