This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:如何更快地切换 HDMI 图像

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827163/tmds442-how-toswitch-the-hdmi-image-faster

器件型号:TMDS442
大家好、我有一个问题、我对 HDMI 开关使用 tms442、切换图像大约需要5-7秒、如何更快地切换、或者如果您有任何与快速切换相关的文档。 谢谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是 HDMI 的工作方式、源设备和设备需要传达要使用的分辨率、并且需要一些时间