This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM335x PCN 将对 TRS3221E 的喜爱变为了 TRS3221E

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783697/am3352-am335x-pcn-change-affection-to-trs3221e

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TRS3221E

您好、香榭丽舍

我们目前正在使用适用于 AM335x 的 TRS3221E (TI 器件)驱动器 IC。

AM3352数据、用于在最新 PCN 更改(修订版 K)时添加以下 UART 新参数

此 AM3352数据表是否会影响 TRS3221E 的使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KZ、

    我从未见过这样的要求。 您能否与 AM3352团队讨论背后的原因? TRS3221E 仅在高达250kbps 的数据速率下工作。 如果 MCU 的上升/下降时间必须小于10ns、则可能无法与 TRS3221E 配合使用。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 AM3352。 PCN 更改。 我以前将其发布到 *** 线程。 下面我们将介绍 UART 线程。
    我将再次将其重新启动至 *** 线程。