This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P 的交流耦合位置

Guru**** 2931900 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826686/tusb522p-ac-coupling-location-of-tusb522p

器件型号:TUSB522P

大家好、

在 TUSB522P 数据表第1页中、将交流耦合电容靠近 TX 输出放置的简单原理图。

但在 TUSB522P 数据表第14页中、布局指南要求必须将交流耦合电容器靠近连接器。

这意味着将交流耦合电容器靠近 USB 器件放置、远离 TUSB522P 的 TX。

我是否可以知道哪一个是正确的? 靠近 TX 还是远离 TX?

还需要确认如何将交流电容放置在主机上以连接到 TUSB522P。

谢谢

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    直流阻断电容器的放置并不重要、但更重要的是在选择正确的值时、最小尺寸将最大限度地减少信号路径中的任何阻抗不连续性。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    TI 建议 TUSB522为100nF。 是否有任何计算值的工具?

    我们还需要知道哪个位置是正确的。

    谢谢

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    电容要求来自 USB 规范。

    CAC 耦合最小值为75nF、最大值为265nF。 所有发送器均应采用交流耦合。 介质内或传输介质内都需要交流耦合

    组件本身。

    CrX-AC 耦合最小值为297nF、最大值为363nF。 如果需要、接收器可以采用交流耦合方式。 如果使用交流耦合器、则需要位于介质内或接收组件内。

    电容器的位置并不重要。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您所指的是将交流电容放置在 USB 主机和转接驱动器或 USB 连接器或转接驱动器之间、请参阅 图2。 TUSB522P 数据表中的嵌入式主机应用。