This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD50:SN65HVD50

Guru**** 2823795 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783505/sn65hvd50-sn65hvd50

器件型号:SN65HVD50

尊敬的支持人员:

我使用 的 SN65HVD50器件顶部标记了以下标签:

VP50

TILOGO 77K

D0F3

我假设77K 是 Markin 代码。 您能否确认封装第二行和第三行的含义?

非常感谢、

BR、

Giordano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giordano、

    VP50是标记。 您可以在该网页上查看它。
    www.ti.com/.../partlookup.tsp

    77K D0F3是批次追踪代码(制造)。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是的、我需要了解组件的数据代码。 请您向我说明77K 和 D0F3的含义吗? 我无法在网上找到此信息。

    谢谢、

    Giordano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giordano、

    77K 和 D0F3也是内部制造跟踪编号。 此信息在公共域中不可用。 您希望获得什么信息?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我需要知道的是器件的数据代码:生产的周/年。

    谢谢。
    Giordano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giordano、

    您能再检查一次代码吗? 我在系统中找不到任何信息。 谢谢、

    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giordano、

    感谢您的观看。 看起来零部件是在2017年7月制造的。 如果您有更多问题、请告诉我。

    Hao