This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041上电时序问题的问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783722/tusb8041-questions-for-tusb8041-powering-on-timing-issues

器件型号:TUSB8041

各位专家:

当您在 TUSB8041数据表中查看有关上电时序的信息时、我们声明、如果只有一个电容器从 GRSTz 引脚连接到 GND、则 VDD 必须在 VDD33之前至少稳定10us。 但是、如果您看一下我们的 EVM 设计、我们通过 LDO 从 VDD3.3生成了 VDD、我们还在 GRSTz 引脚上连接了一个电容器、那么这里是否有任何问题?

EVM 设计原理图:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    数据表非常保守。 只要3.3V 和1.1V 电源轨同时斜升、就不会在 GRSTz 上使用外部电容器出现问题。 当我们发现一些客户应用在3.3V 和1.1V 斜坡之间存在明显延迟或斜坡时间非常慢、并且我们看到重置时序上的功率不足时、我们收紧了数据表中的要求。

    此致、
    JMMN