This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV010A:LVDS 至 TTL

Guru**** 2929990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV010A, DS90LV019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783482/ds92lv010a-lvds-to-ttl

器件型号:DS92LV010A
主题中讨论的其他器件: DS90LV019

您好!

我需要将 LVDS 转换为 LVTTL/TTL 逻辑电平。

我只有5V Vcc。

我铸造了 DS92LV010A (未找到单个接收器-它们是否有?)。

将其用作 具有100欧姆输入差分的常规 LVDS 是否安全。 端接(以及 DS90LV011等接口发送器)?

 根据数据表、它的设计确实是双向总线的一部分、具有 DIFF。 27 Ω 终端。

(我还找到了 DS90LV019、但它是用于单个接收器的16引脚封装。)

谢谢!

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    是的、DS92LV010A 可用作常规 LVDS 接收器。 您可以查看数据表的"应用信息"部分。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    感谢您的回答。

    我在数据表上的任何位置都看不到它可以与100欧姆端接(从而生成标准 LVDS 电流/电压电平)配合使用

    另一个问题是什么呢? (任何单个5V 电源 LVDS 接收器)

    非常感谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    感谢您的回答。

    我在数据表上的任何位置都看不到它可以与100欧姆端接(从而生成标准 LVDS 电流/电压电平)配合使用

    另一个问题是什么呢? (任何单个5V 电源 LVDS 接收器)

    非常感谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    图8显示了每个输入端接50欧姆。 这与100欧姆差分端接相同。 您还可以查看数据表的第4页、了解5V 电气特性。

    我不知道任何单个5V 电源 LVDS 接收器。

    此致、
    I.K.