This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:交流电容位置

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827130/tusb522p-ac-cap-location

器件型号:TUSB522P

尊敬的 E2E:

我们想知道布局中建议的交流电容位置。

在圆圈(1)中、是否应将100nF 放置在靠近 USB 主机或 TUSB522P 的位置?

在圆圈(2)中、是否应将100nF 靠近 TUSB522P 或 USB 连接器?

原因是什么?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason

    直流阻断电容器的放置并不重要、但更重要的是在选择正确的值时、最小尺寸将最大限度地减少信号路径中的任何阻抗不连续性。

    谢谢

    David