This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:关于反向驱动电压测试

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826891/tusb2046b-about-back-drive-voltage-test

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

您好、E2E、

我们的客户在新产品中使用 TUSB2046B。 他们尝试了喜剧。 但是、在反向驱动电压测试中失败。

他们认为原因是 DP0上的1.5k Ω 上拉电阻器达到3.3V。
(数据表 p16、图11)

问题;
-是否需要1.5k Ω 的上拉电阻器?
-如果删除该电阻器,会担心什么?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TUSB2046B 是自供电的、则应该有一个开关、当 VBUS 被提供给 TUSB2046设计时、此开关将3.3V 电压打开、而当 VBUS 关闭时、此开关将关闭。  要通过 USB 主机将 TUSB3410标识为 FS 器件、需要使用1.5K 上拉电阻器。

    此致、

    JMMN