This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:3通道 LVDS 显示连接至 EVM

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827021/ds90ub928qevm-3-lanes-lvds-display-connection-to-evm

器件型号:DS90UB928QEVM

我已通过 FPD-Link III 将 DS90UB929Q-Q1 EVM 连接到 DS90UB928QEVM。 我已将 HDMI 输入连接到 DS90UB929Q-Q1 EVM、并将3个通道的 LVDS (OpenLDI)显示屏连接到 DS90UB928QEVM。 此拓扑可由 Analog LaunchPad 软件识别、并可访问这些寄存器。

显示屏不工作。 由于新 EVM 没有更新的数据表、因此除了 PCB 上的丝印符号之外、我没有任何信息。 根据它们、支持4个数据通道。  

 是否可以选择将 DS90UB928QEVM 配置为使用3条而不是4条通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matan、您好、

    对于3通道 LVDS、这称为18位颜色模式。 您可以在寄存器0x22[2]中启用18位颜色。

    此致、

    Casey