This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:将 SCL (SDA)引脚与 Vcc 引脚连接的保护二极管

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826892/tca9509-protection-diode-connecting-scl-sda-pin-with-vcc-pin

器件型号:TCA9509

您好!

在 TCA9509?中、是否有一个保护二极管将 SCL (SDA)引脚与 Vcc 引脚相连

(SCLA 引脚- VCCA 引脚、
SDAA 引脚- VCCA 引脚、
SCLB 引脚- VCCB 引脚、
SDAB 引脚- VCCB 引脚)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、这些引脚仅具有以接地为基准的保护二极管。  (您可以在一定程度上在绝对最大规格表中看到这一点-最大输入电压固定在6V、而不是 VCC 的函数。)

    此致、
    最大