This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820EVM:J18和 J19 MPN 以及相关电缆 MPN

Guru**** 2754135 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820EVM, DS280MB810, DS280MB810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783467/ds280br820evm-j18-and-j19-mpn-and-related-cable-mpn

器件型号:DS280BR820EVM
主题中讨论的其他器件: DS280MB810DS280MB810EVM

您好 TI 团队

  我们想知道 DS280BR820EVM J18/J19的 MPN 和相关电缆 MPN、谢谢。

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    请参阅以下内容、了解与 DS280MB810EVM 配合使用的 Huber+Suhner 电缆组件。 请注意、此信息是 DS280MB810 EVM 用户指南的一部分。 请确保您能够访问本文档和其他 DS280MB810设计相关文档。

    1. DS280MB810EVM 使用 Huber+Suhner 1x8 MXP 电缆组件。 如需 Huber+Suhner 报价或其他信息请求、请联系:

      Info.us@hubersuhner.com

      Huber+SUHNER Inc.

      8530 Steele Creek Place Drive、Suite H

      Charlotte-NC-28273

      +1 704-790-7300

      以下是可与此 EVM 配合使用的建议器件型号。 其他器件型号和电缆长度尚未经过测试、但可以考虑使用。

      1.85 014420、MF53/1x8A_21MXP/21SMA/152:“MXP-18电缆组件”。 与 MXP-40相比、这是一种成本更低的电缆组件、但 SI 性能非常好、足以支持25Gbps 运行速度。

      2.84099607、MF53/1x8A_21MXP/11SK/305:“MXP-40电缆组件”。 此电缆组件专为40GHz 以上的频率而设计。 它具有插入式电缆端和更长的电缆长度选项。

      3.84098900、MF53/1x8A_21MXP/21SK_ERGO/305:“MXP-40电缆组件”。 此电缆组件专为40GHz 以上的频率而设计。 它具有包容式电缆端和更长的电缆长度选项。

      4.84099634、MF53/1x8A_21MXP/21/MXP/305:"mxp-50电缆组件"。 此电缆组件专为50+ GHz 而设计。 它在电缆两端都具有 MXP 连接、可实现板桥接和更长的电缆长度选项。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     感谢您的支持。

    Ralf