This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:B 型连接

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827007/thvd1450-a-b-connection

器件型号:THVD1450

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

在 THVD1450DR 数据表中、我们发现收发器输出 A 连接不一致(A 或 B)。
您能否帮助确认连接是 A 到 A 和 B 到 B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    很抱歉造成混淆。  是的、通常应进行 A 到 A 和 B 到 B 的连接、以便差分信令保持适当的极性。  感谢您指出此错误。

    最大