This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:关于 HRESET、MRESET 和 RESETZ

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783555/tps65982-about-hreset-mreset-and-resetz

器件型号:TPS65982

大家好、

我已经通读了数据表、试图了解 TPS65982的三个复位选项是如何工作的、但对于如何/何时应该使用这些选项仍然没有明确的想法。 请为我解释一下。

如果您可以使用真实的应用作为示例、那将会非常棒。 假设需要一个具有5V/3A 灌电流的 UFP、DP 交替模式支持。

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    这些信号仅在系统中具有 TBT 控制器的 TBT 设计中需要。 对于需要5V/3A 灌电流的 UFP、应该不需要使用任何复位信号。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric