Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, TLK10232
主题中讨论的其他器件: TLK10232
相关人员。
您能否检查哪个值适合功耗?
为了检查功耗、我参考 TLK10031数据表的"电源电流"和"在"5.3建议运行条件下的功耗"。
通常、客户需要了解确切的电流消耗 、以便选择合适 的直流/直流、LDO 器件。 以上参数是电源树设计的主要特性。
但两个参数似乎会为客户发出不同的声音。
从表中可以看到、标称功率耗散(Consumption)应为800mW、最大耗散应小于1.15W。
但是、当我根据 P=VI 对其进行分频时 计算出的最大功率耗散几乎达到2.87W。 它是1.15W 的2.5倍。
请告诉我选择适当直流/直流的确切电源电流规格?
我搜索了类似的问题表 E2E (https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/571783?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLK10031)。 它没有为我提供正确的答案。
谢谢你
此致
Mark Kim