This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:关于 TLK10031上的功耗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826191/tlk10031-about-power-dissipation-on-tlk10031

器件型号:TLK10031
主题中讨论的其他器件: TLK10232

相关人员。

您能否检查哪个值适合功耗?

为了检查功耗、我参考 TLK10031数据表的"电源电流"和"在"5.3建议运行条件下的功耗"。

通常、客户需要了解确切的电流消耗 、以便选择合适 的直流/直流、LDO 器件。 以上参数是电源树设计的主要特性。

但两个参数似乎会为客户发出不同的声音。

从表中可以看到、标称功率耗散(Consumption)应为800mW、最大耗散应小于1.15W。

但是、当我根据 P=VI 对其进行分频时 计算出的最大功率耗散几乎达到2.87W。 它是1.15W 的2.5倍。

请告诉我选择适当直流/直流的确切电源电流规格?

我搜索了类似的问题表 E2E (https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/571783?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLK10031)。 它没有为我提供正确的答案。

谢谢你

此致

Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    正确的功率耗散为800mW 典型值/1.15W 最大值  数据表中的 IDD 值实际上是针对 TLK10232 (双通道)的、需要固定。  很抱歉造成混淆。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Yaser

    感谢您的快速回复。

    但我想澄清一下电流规格。 如您所知、确保 IDD 以选择直流/直流是主要工作。

    在5.3建议运行条件下、客户是否可以假设 IDD 的半电流?

    请告诉我确切的 IDD

    谢谢你

    此致

    Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    遗憾的是、我没有有关 TLK10031电流消耗详细信息的特定数据。  我相信 TLK10232 (见表5.3)的1/2值将是一个很好的粗略估计。

    此致、

    相位