This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9637A:处理未使用的差分输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UA9637A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826705/ua9637a-handling-unused-differential-inputs

器件型号:UA9637A

您好、TI、

使用 UA9637A -双路高速差分线路驱动器。

我 只使用其中一个线路驱动器、而另一个不使用。

如何正确端接未使用的门 P5、P6的差分输入?

此致、

Chris Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    如果不使用这些引脚、则可将其保持悬空。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    在 Eric 的评论中、您可以选择将一侧拉高(拉至 VCC)、而将另一侧拉低(拉至 GND)。  这将强制输出进入固定状态。  否则、在没有定义差分输入的情况下、您可能会在相应的输出上看到一些振荡或切换。  这对接收器来说不是问题、但如果您担心可能会将噪声耦合到 PCB 上的其他组件、则可能需要避免这种问题。

    此致、
    最大