This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1793:用于 DE 和 RE 的上拉/下拉电阻器

Guru**** 774160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782703/sn65hvd1793-pull-up-down-resistors-for-de-and-re

器件型号:SN65HVD1793

大家好、

当将 DE (引脚#4) 固定为高电平并将 RE (引脚#3) 固定为低电平时、您能否告诉我们、建议的 DE 和 RE 的下拉电阻分别是什么? (VCC=5V)

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishida-San、您好!

    常见值为1k Ω 或4.7k Ω。 不过、通常、您可以根据每个引脚的最大输入电流(DE 和/RE 为+/- 100uA)和所需的输入电压电平计算允许的最大外部电阻。 例如、您可以根据最大 VIH 电平计算最大下拉值、如下所示:(0.8V)/(100uA)= 8kOhm。 对于上拉、您可以使用最小 VCC 和最小 VIH 规格:(4.5V - 2V)/(100uA)= 25kOhm。 如果这不清楚、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max-San:

    感谢您的评论。 BTW、是否可以在没有任何电阻器的情况下直接将 DE 连接到 Vcc (5V)、将 RE 连接到 GND?

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石田山

    是的、可以将这些引脚直接连接到 VCC 或接地。 当然、在这种情况下、配置将保持固定、并且也无法通过 MCU GPIO 控制来控制这些引脚。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max-San:

    感谢您的回答。 我很理解。

    此致、
    6月