This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS261B:HDMI 开关选择

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826699/tmds261b-hdmi-switch-selection

器件型号:TMDS261B
主题中讨论的其他器件:DS16EV5110ATMDS181

我有一位客户希望将 HDMI 开关集成到他们的远程医疗产品中。 目前、他们的产品通过电缆驱动外部 HDMI 显示器。 电缆长度可从1英尺到25英尺不等。 新要求是能够接受来自另一个源的外部 HDMI 输入、并在内部 HDMI 源或外部 HDMI 源之间切换、以便在外部显示器上显示。 我一直在浏览您的网站上的各种开关、其中许多开关不建议用于源极侧开关、我想这正是此应用所需的、因为显示屏将位于电缆的末端。 我希望有人能够进一步说明为什么不推荐将这些器件用于此类应用、以及它们是否可用于此类应用。 或者、如果可能、建议使用可使用的器件。 谢谢您、Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关设备无法提高信号质量、因此可能无法 驱动25英尺的电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、为了驱动更长的电缆、DS16EV5110A 等器件能否跟随此器件的输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS16EV5110A 或 TMDS181/171有助于外部电源、但不保证驱动25英尺的电缆。 对于长电缆、取决于显示器或电视等接收设备。