This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:输入规格。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826281/lmh1981-input-specifications

器件型号:LMH1981

您好的团队:

你必须原谅我的无知。  LMH1981上的 Vcc 为3.3伏。  我正在向输入(在引脚4处测量)馈送1伏 pk-pk NTSC 色带信号。  NTSC 信号的后沿为1伏。  这在规格范围内。  是的、我们在缓冲器和引脚4之间有一个1uF 电容器。

谢谢、

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    此级别在规格范围内。  VIN 钳位电平典型规格为0.7V (在数据表第3页上)。 输入同步脉冲振幅通常为0.3V、因此输入后沿电平将约为1V (= 0.7V + 0.3V)。 希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道