This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:双链路 DVI 支持

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782351/sn65dp159-dual-link-dvi-support

器件型号:SN65DP159

是否可以使用两个 DP159来重新驱动双链路 DVI?  时钟和6个差分对将在 Xilinx Kintex7器件上作为 TMDS 生成。 第一个 DP159的 OUT_D (0至2)与  第二个 DP159的 OUT_D0 (3至5)之间的偏差是多少?

重新驱动双链路 DVI 的任何其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能绘制方框图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edin、
    我认为主要问题是器件间差分对偏斜。 我不知道任何 DP159器件间偏移特性。 因此、必须在 DP159器件外部执行此操作、或许可以使用 FPGA。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入为 DP 连接器-> STDP4020 ->(2个链接24位 HV 时钟)-> Kintex7
    在 FPGA 中、我有用于生成双 DVI 的代码)
    Kintex 7 -> 6个差分数据对和一个具有 TMDS I/O 标准的时钟对。
    此时、我有良好的 DVI-DL 信号、但我知道 Xilinx 中的 TMDS 缓冲器无法驱动长电缆。
    我必须将5M 电缆连接到显示器。

    一个选项可以是 TMDS422、但仍在查看我可以驱动的电缆长度。

    在其他设计中、我使用 DP159、但仅用于 HDMI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的系统的数据速率是多少? 您可以尝试使用两个 DP159作为转接驱动器、但我们仍然没有该器件的器件间偏移的数据。