This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064 EQ 调节参考值

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826684/tusb1064-tusb1064-eq-adjustment-reference-value

器件型号:TUSB1064

您好,
我使用 TUSB1064在 Type-C 接口上传输 DP 和 USB3.0信号。 如何调整 EQ 值以获得最佳信号、能否提供参考设置方法和值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peggie

    SSEQ EQ 调优将基于 USB TX 电气合规性测试。 您会搜索将通过 USB TX 电气合规性测试的最佳 SSEQ 设置。

    DPEQ 和 EQ 调优将基于 DP/USB RX 抖动容差合规性测试。  

    如果 TX/RX 电气合规性不可用、您还可以根据 USB/DP 功能结果调整 SSEQ、EQ 和 DPEQ。

    谢谢
    David