This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:适用于四路 USB-C PD 设计的 TI 芯片组

Guru**** 2599795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826350/tps65988-ti-chip-sets-for-quad-usb-c-pd-design

器件型号:TPS65988

大家好、我要将 TPS65988双端口 PD 控制器用于具有4个 USB-C 电力输送端口的集线站、每个端口需要20V、5A、并且这些 USB-C PD 端口上提供 USB2.0数据(480Mbps)。 对 TI 芯片组有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lida、

    TPS65988 PD 控制器是具有20V 5A 电源要求的新设计的理想选择。 您希望在系统中放置哪些其他模块? 我们可以将此问题标记给您感兴趣的小组。

    此致、

    Scott