This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:征求有关 TMDS181设计的建议

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826457/tmds181-asking-for-the-recommendation-on-tmds181-design

器件型号:TMDS181

大家好、

客户正在使用 TMDS181。

您是否会为此推荐合适的解决方案?

在,引脚1 μ s 后、如果客户想要交换通道和极性、是否存在任何应用限制?

 

8.3.3交换和极性工作

TMDS181包含交换功能、可将输入通道设置为交换模式。 IN_D2会路由到

OUT_CLK 位置。 IN_D1与 IN_D0交换。 切换功能仅会更改输入引脚。 EQ 设置

遵循新映射(请参阅图26)。 此功能可与 SWA/POL 引脚1搭配使用并控制

寄存器0x09h 位7用于启用交换。 通道交换功能可在转接驱动器和重定时器模式下工作。

TMDS181还可以交换输入极性信号。 当 SWAP/POL 为高电平时、每个通道上的 n 和 p 引脚

将会交换。 极性交换仅在重定时器模式下工作。 启用此功能和时要小心

器件在转接驱动器和重定时器模式之间处于自动交叉模式。 当数据速率下降到时

转接驱动器电平、极性交换会丢失。

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    通道交换功能可在转接驱动器和重定时器模式下工作。

    极性交换仅在重定时器模式下工作。

    因此、为了使通道和极性交换正常工作、TMDS181需要保持重定时器模式。

    谢谢

    David