This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:在 RX71M 平台上移植 TUSB2016B USB 集线器的驱动程序

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826050/tusb2046b-porting-the-driver-of-tusb2016b-usb-hub-on-rx71m-platform

器件型号:TUSB2046B

供应商好,  您是否有在   RX71M 平台上移植 TUSB2016B USB 集线器驱动程序的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB2046B 使用通用 USB 集线器驱动程序、不应需要端口 A 驱动程序即可正常使用。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 设备有两种工作模式:USB 主机和 USB 外设。   

    连接 TUSB2046B 上 DP0/M0端口的一侧的 USB 收发器必须是 USB 主机模式,它是吗?   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、DP0/DM0对是连接到 USB 主机的上行端口对。  其他 DP/DM 对是连接到 USB 器件的下行端口。

    此致、

    JMMN