This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8040A:GRSTz 内部上拉电阻

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040A, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826456/tusb8040a-grstz-internal-pull-up-resistance

器件型号:TUSB8040A
主题中讨论的其他器件: TUSB8041A

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 TUSB8040A。 他们希望知道 GRSTz 引脚的内部上拉电阻器值。

它是否与 TUSB8041A (典型值19K 欧姆)相同?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:  

    是的、该值与 TUSB8041A 相同。

    此致、

    JMMN