This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:vdd33之前的 VDD

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826574/tusb8044a-vdd-before-vdd33

器件型号:TUSB8044A

GoodMorning、我将在 PCB 设计中使用 TUSB8044A、但有一点不太清楚。

在数据表中、这被写入:  

"除非 GRSTz 仅连接到接地的电容器、否则 VDD33和 VDD 之间不存在上电关系。 µs VDD 必须在 VDD33之前至少稳定10 μ s "

以及:  

'µF 只有当 VDD11电源在 VDD33电源之前保持稳定时、才能使用 GRSTN 引脚上的1 μ F 电容。 根据两个电源的电源斜坡、可能需要调整电容器尺寸。"

到目前为止还不错、但在评估板原理图中没有什么像延迟电路或任何东西一样的东西、此外、VDD 稳压器输入实际上连接到 vdd33稳压器输出、因此 VDD 在 vdd33之后是稳定的。 由于这两个调节器不同(开启时间不同),这种情况也可以通过某种方式来实现,但您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soppera、

    数据表中包含了注释、以便用户了解电压斜坡和 GRSTz 的相关性。  问题是、如果客户使用被动复位电路: GRSTz 上的外部电容器和3.3V 的内部上拉电阻、如果3.3V 在1.1V 之前斜升、则 GRSTz 上的上拉电阻将在1.1V 电源轨打开之前已经拉至3.3V、器件将无法获得适当的复位。  在 EVM 上、3.3V 和1.1V 电源轨几乎同时斜升、我们验证了无源复位时序没有受到影响。

    此致、

    JMMN