This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:SN65LVCP204交叉点开关兼容性

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP204, DS92LV2421, DS92LV2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782684/ds92lv2421-sn65lvcp204-crosspoint-switch-compatibility

器件型号:DS92LV2421
主题中讨论的其他部件:SN65LVCP204DS92LV2422

尊敬的 TI

我们将使用 SN65LVCP204交叉点开关和 DS92LV2421串行器。

SN65LVCP204交叉点开关通过 DIFF 连接到。 使用 DS92LV2421对输出进行串行化的100 Ω STP 电缆。

然后、SN65LVCP204输出被提供给 DS92LV2422解串器。

请参阅下面的捕获。

 - SN65LVCP204与 DS92LV2421串行器的交叉点开关 似乎可用吗?

 -如果不能使用上部配置,请告诉我另一个配置。

您能与我分享任何解决方案吗?

此致、

Jin