This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:PCI Express 连接问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826540/ds80pci402-pci-express-connection-problem

器件型号:DS80PCI402

您好!

在 PC 和设备之间建立正确的 PCI Express 连接时出现问题。 我们使用 DS80PCI402SQE/NOPB。 方框图显示了我们的系统。 PC 和设备之间的连接应为 PCI Express Gen 2 x4线路。 DS80PCI402都处于引脚模式、EQ 和 DEM 设置为1级、RXDET 设置为 AUTO、RATE 设置为 AUTO。

我们的客户机在 PC 中使用两种类型的主板- Asus Z390-A 和 Gigabyte Z390 GamingX。 对于 Asus、我们没有遇到任何问题- PC 和设备之间的连接是 PCI Gen2 x4、千兆连接是 PCIe Gen2 x1或 x2。 为了在千兆字节和我们的器件之间建立正确的连接、我们必须在器件端将 RXDET 更改为手动 RX 检测。 目前、我们尚未测试其他类型的主板。  我们的问题可能是什么原因? 您对 DS80PCI402设置有什么建议吗?

现在、我们正在系统中将 PCI Express 从 Gen2更改为 Gen3。 这些 DS80PCI402设置是否适用于 PCI Express Gen3?

此致、

Marcin Klich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcin、

    我相信环路中2个转接驱动器件的 RXDET 时序会导致 Z390系统出现链路问题。  将器件侧 RX 检测设置为手动应该是解决问题的好方法。  使用此解决方案转换到第3代时、我看不到任何问题。

    PCIe Gen3确实开始使用链路训练。  我建议在转接驱动器上使用最小 EQ 设置和 DEM 设置。

    此致、

    Lee