This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:未响应器件的 ACK

Guru**** 2931900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781692/tusb2077a-doesn-t-replied-ack-from-device

器件型号:TUSB2077A

您好、E2E、

目前、PC (Windows 10)和本产品(TUSB2077APTR)通过 USB 连接、并执行 USB 通信、但当从 PC 生成以下请求时、器件不返回 ACK、并且已发生 PC 现象、因此执行 USB 复位。

        **申请详情
        器件请求|
        器件请求方向|主机到器件
        请求类型|标准请求
        收件人|端点
        请求代码| CLEAR_FEATURE (1)
        功能选择器|端点_HALT (0)
        端点编号| 1 [in]
       (二

如果您有任何措施或建议、请告知我们。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB2077是否显示为全速集线器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把它用作高速 USB 集线器。 它未经驱动程序软件认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB2077是全速集线器、tusb4041是高速集线器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他问题吗?