This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:VOH 需要 SDAB 和 SCLB 规格

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783247/tca9800-need-sdab-and-sclb-spec-for-voh

器件型号:TCA9800

您好、请查看 TCA9800数据表图18。  在此使用中、TCA9800 SDAB 和 SCLB 引脚通过9800中的内部电流源驱动'9715 SDAA 和 SCLA 引脚、以在'9517引脚上生成逻辑 HI。  设计人员必须确保这些电流源会将'9517 SDAA 和 SCLA 引脚上拉至至少符合'9517 VIH 最小规格的电压、即 Vcca * 0.7V。  我确信、'9800符合此要求;但是、'9800数据表中没有说明它将符合的规格。  TCA980x 的 SDAB 和 SCLB 引脚在100uA (或其他合理负载电流)时的最小保证 VOH 是多少?  请将其添加到数据表以实现完整性。 如果我丢失了一些信息、并且数据表中已有此信息、请帮助我找到它。

谢谢、Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy、


    VOH 通常不是 I2C 中使用的规格、因为上拉电阻器会被动地将线路驱动为高电平。 假设没有其他 NFET 将总线驱动为低电平、B 侧的器件将总线驱动至 VccB。

    尽管数据表中没有 VOH 规格、但应用曲线给出了第22页上给定电容负载的上升时间。 请记住、上升时间是指信号从 Vcc 的30%变为 Vcc 的70%的时间、这是 I2C 标准规定的。 这意味着在给定特定负载电容的情况下、B 侧将使信号至少驱动至 VccB 的70%。


    谢谢、

    -Bobby