This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:传统电缆

Guru**** 2956090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783019/tusb321-legacy-cable

器件型号:TUSB321

尊敬的*:

1)

如果使用传统的 USB C 转电缆、在 UFP 模式下、OUT1和 OUT2上来自 TUSB321的输出是什么?

如果我理解正确,旧电缆应该在 Type-C 端模制56k 至5V VBUS 上拉电阻器?

2)第11页在表 2中的数据表中,TUSB321如何知道它是否连接到 USB2.0或 USB3.0传统端口?

或者、如果传统(56k)->假设主机可以提供500mA 电流、如果 u-processor 检测到 USB3.0、则允许当前的900mA 电流?

3)如果使用标准的 Type-C 转 Type c 电缆、并且主机为 USB2.0或 USB3.0 (DFP 侧的 TUSB321的 CURRENT_MODE 低至 GND)

器件 UFP 如何告知主机可提供500mA 或900mA 电流、或者假设主机可提供500mA 电流、如果器件 u-Processor 识别 USB3.0连接、则允许提供900mA 电流?

BR、

David。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1:如果使用传统 USB C 至电缆、则默认情况下、UFP 模式下的 TUSB321在 OUT1和 OUT2上输出。
    2:TUSB321不知道它是连接到 USB2.0还是传统 USB3.0
    3:UFP 无法告知主机可提供500mA 或900mA 电流