请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1042-Q1 大家好、
很高兴通过电子邮件看到您。 在查看 TCAN1042-Q1的数据表时、我发现 TXD 引脚上有一个可选的上拉电阻器。 RXD 引脚是否需要上拉电阻器? 请您解释一下原因吗?
谢谢、此致、
索菲亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
很高兴通过电子邮件看到您。 在查看 TCAN1042-Q1的数据表时、我发现 TXD 引脚上有一个可选的上拉电阻器。 RXD 引脚是否需要上拉电阻器? 请您解释一下原因吗?
谢谢、此致、
索菲亚
尊敬的 Sophia:
该器件不需要 TXD 或 RXD 上的上拉电阻即可正常工作。 TXD 上已经有一个内部上拉电阻器、以便在 TXD 输入不是由控制器驱动时 CAN 驱动器输出为隐性; 如果需要在这种情况下增强偏置电平、则可以使用外部上拉电阻(例如、如果由于 PCB 上的其他组件而产生较大的泄漏电流)。 RXD 信号使用的推挽输出级也不需要上拉电阻、不过有些用户选择实现上拉电阻、以便在 CAN 收发器未完全通电时相应的控制器输入处于已知的逻辑状态。
一些用户还选择在逻辑电平 IO 上实现较小的串联电阻。 这些也是可选的、如果 PCB 上的布线距离更长(因为它们可以提供一种源端接来匹配 PCB 布线阻抗)、则可以提高信号完整性。 这些线路上的串联电阻也有助于降低开关电流、如果耦合到电源轨上的噪声是一个问题、这一特性会很有用。
此致、
最大