This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CP04:如何处理未使用的 LVDS 接收器输入

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CP04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783216/ds90cp04-what-to-do-with-unused-lvds-receiver-inputs

器件型号:DS90CP04

我正在考虑使用配置为冗余模式的 DS90CP04、这会导致4个 LVDS 输入接收器中的2个未使用。 每个接收器中是否内置了失效防护电路、从而允许我将这些非使用输入保持悬空、或者是否需要添加偏置网络以确保它们保持在定义的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashley、
    请使用49.9欧姆电阻器通过交流耦合电容器(0.1uF)接地。
    此致、、、Nasser