This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:针对器件正常运行的电源建议

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826018/sn65lvds4-power-supply-recommendation-for-proper-device-operation

器件型号:SN65LVDS4

您好!

该器件的数据表指出、VCC 应在 VDD 之前或同时上电、以确保器件正常运行。

请您详细说明器件的正确操作吗? 它会消耗更多电流、从而损坏部件还是根本无法正常工作?

如果 VDD 在 VCC 之前出现、它的耐受程度如何?

谢谢、

石沙尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石沙尼

    VCC 是内核电压、而 VDD 是输出 I/O 电压。 请遵循数据表建议、先启动 VDD、然后再启动 VCC、或同时启动 VCC。  

    如果 VCC 在 VDD 之前上升、我们无法保证器件的运行条件。  

    谢谢

    David