This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:CML 驱动器的最佳选择

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100, DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826284/ds15ba101-best-choice-for-cml-driver

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件:SN65CML100

大家好、我们需要一个 CML 驱动程序、用于以250Mbps 至800Mbps 的链路速率获取热链路数据、并尝试在 DS15BA101SD 或 SN65CML100之间做出决定。

我更喜欢 DS15BA101SD、因为它的尺寸更小、但我们需要驱动100和150欧姆差分 TSP 电缆。

我想通过选择 DS15BA101SD 来确保不会忽略任何内容?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在将 DS15BA101用作100欧姆或150欧姆 电缆的驱动器时未发现任何问题。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我同意 、DS15BA101可以驱动100欧姆或150欧姆 电缆。

    只想确保使用 SN65CML100器件没有优势吗?

     DS15BA101和 SN65CML100看起来与我非常相似、并且在成本和尺寸方面都有下降。

     在这种情况下、DS15BA101胜出、这将是我们选择的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为您的应用没有任何优势。

    此致、

    Lee