This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75174:线路驱动器如何通过5V 电源创建-7至+12输出差分?

Guru**** 2931030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783157/sn75174-how-does-a-line-driver-create-a--7-to-12-output-differential-from-a-5v-supply

器件型号:SN75174

您好!

问题基本上在标题中。 线路驱动器是否充当电流源和输出电压取决于所驱动的负载? 线路驱动器如何能够提供比5V 电源更大的电势差?  也许我对数据表的解释有误。  

最棒的

Derry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derry:

    驱动器本身不会产生超出电源轨(VCC 和接地)的任何电压。 7V 至+12V 的工作电压范围适用于共享公共总线连接的不同收发器之间的接地基准电势差的情况。 在这些情况下、信号的共模(而不是差分)分量可能会偏置到给定收发器的 VCC 范围之外的电压。 如果这毫无意义、请告诉我。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有道理。