This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD06:如何计算 RS-485接口的功率预算

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD06, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783109/sn65hvd06-how-to-calculate-power-budget-for-rs-485-interface

器件型号:SN65HVD06
主题中讨论的其他器件: ISOW7842

大家好、

我的客户正在设计采用 ISOW7842 +多个 SN65HVD06的隔离式 RS485接口。 我不知道如何为每个 RS-485 TRX IC 实现功率预算。 为了在54ohn 总线负载上支持2.5V 输出、它需要46mA 的电源电流。 假设典型的 RS-485接口支持60mA 驱动器输出。 在总线短路情况下、驱动器通常具有250mA 的电流限制。 我不确定客户应如何为每个 RS-485 TRX IC 制定功率预算? (考虑到多个 RS-485 TRX IC 由单个电源供电、例如 ISOW7842的输出。)

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您可以使用图 15以估算功耗。  如果您的应用的数据速率较高、请考虑电容负载。  本博客中讨论了详细的计算。 250mA 是   故障条件下的电流限制、在正常运行时无需担心。 如果有多个由同一电源供电的 RS-485收发器、请注意驱动总线的收发器。  通常、接收器模式下的功耗较低。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hao