This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826286/tusb8041-tusb8041

器件型号:TUSB8041

我们有以下有关 TUSB8041的问题  

1)当由主机而非 SMBus 协议寻址时、TUSB8041支持 I2C 协议。  

2)对于每个端口 PWRCTL [1:4]的功率控制 、哪个寄存器可用于配置极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajashri、

    在大多数情况下,这是可能的。  请查看此应用手册、该手册介绍了 I2C 和 SMBus 之间的差异: http://www.ti.com/lit/an/sloa132/sloa132.pdf

    2.寄存器0Ah 中的位5控制电源控制极性、如果使用引脚配置模式、它也可以由 PWRCTL_POL 引脚控制。

    此致、

    JMMN