This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:TINA9仿真示例代码

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826107/sn65hvd1781-tina9-simulation-sample-code

器件型号:SN65HVD1781
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1786

您好!

我们想知道大家是否有适用于 SN65HVD1781QDRQ 的示例仿真构建。 因此、我们可以根据端接和内联电阻仿真多压降以及反射的影响。

此致、

乔治   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您可以在此处找到一个具有 SN65HVD1786 (一个非常相似的收发器)的 TINA 项目示例:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-010035

    (请参阅页面底部的"型号"部分。)

    此测试台模拟使用 L/C 偏置 TEE 电路通过一对公共导线将数据和电源多路复用在一起的情况。  我猜您的应用不需要这个、但它可以从电路中删除。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大