This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:有关在 TCA9546A 上进行信号测试的问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A, PCA9546A, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780265/tca9546a-the-questions-for-signal-testing-on-tca9546a

器件型号:TCA9546A
主题中讨论的其他器件: PCA9546APCA9548A

你(们)好

我的客户 对 TCA9546A 上的信号测试和仿真有疑问。

他们要求我 将输入信号和输出信号分离或连接在一起。

他们需要考虑仿真中的所有芯片、例如 I/O 缓冲器到 I2C 开关到器件?

或者 必须 单独执行这些操作,“I/O 缓冲器到 I2C 开关”和“I2C 开关到器件”?

此外、他们告诉我、他们之前在 TCA9546a 上遇到了一些问题、d e2e 建议 他们可以使用 PCA9546A。

但是 、他们仍然遇到 PCA9546A 的一些错误、 他们想 知道是否可以使用 PCA9548A 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chieh、


    "但他们仍然遇到 PCA9546A 的一些错误、他们想知道是否可以使用 PCA9548A 模型?"
    他们发现了什么错误?

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    客户告诉我、他们发现 tca9546A 没有系列型号、但 pca9546A ibis 文件有、请参阅下面的屏幕截图。


    虽然 e2e 建议使用 pca9546a、但封装有所不同、

    您能否帮助更新 此模型中的完整数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chieh、

    您能在此处制作有关此主题的另一个主题:

    e2e.ti.com/.../234

    这是一个讨论器件建模的论坛。 我只能为器件提供模拟支持。

    我可以将此帖子重新分配给负责的组、但上次我执行此操作时他们没有响应。 最好在上面的链接中重新发布您的问题。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    您能否给我发送 TI 内部电子邮件、以便我知道您的真实姓名和电子邮件地址? 我想让您参与有关这方面的电子邮件对话。

    赫尔曼·西奥多罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    由于我们继续通过 TI 内部电子邮件进行此讨论、因此我将关闭此讨论。 我们的 IBIS 人员:David 和 Eric 应该能够通过该电子邮件回答您的问题。

    Herman