This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:24V 上的 THVD1450总线电压?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, THVD1450, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826085/thvd1450-thvd1450-bus-voltage-over-24v

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:THVD1550THVD2450

尊敬的:

我们看到 RS-485收发器 THVD1450和 THVD1550 关于 总线电压为18V。

我们需要24V 以上的总线电压。

如 有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    最简单的解决方案是选择具有较高额定电压的收发器。  我会推荐 THVD2450。  它的性能与您提到的器件类似、但设计用于在 RS-485接口引脚上承受更大的电压。  这是您的选择吗?

    此致、
    最大