This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:BC1.2失败

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778841/tusb8044-bc1-2-failed

器件型号:TUSB8044

尊敬的团队:

我们的客户正在使用 TUSB8044、他们测试 BC1.2失败。

它们参考 EVM 原理图、将 SMBUSz (pin39)连接到高电平、但不使用 EEPROM。

并将 PWRCTL1234/BATEN1234 (引脚32、33、35、36)拉至高电平。

出什么问题了吗?

为什么 TUSB8044无法支持 BC1.2?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK、

    请提供有关 BC 1.2出现故障的更多详细信息吗? 您将 SMBUSz 和 PWRCTL1234/BATEN1234拉至哪个电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    下面是 TUSB8044原理图。

    SMBUSz 悬空(内部 PU)、PWRCTL1234/BATEN1234上拉至3.3V。

    客户反馈 BC1.2未启用。

     启用 BC1.2还有其他需要做的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    如果客户安装了 EEPROM、EEPROM 中的电池充电设置将覆盖引脚配置设置。 请确保客户在寄存器06h 中设置电池充电。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    客户不会安装 EEPROM、这与 TUSB8044 EVM 相同。

    我们是否需要检查其他项目?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    抱歉、原理图很难阅读。 当 USB_VBUS 信号为低电平时、下游端口是否通电?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    USB_VBUS 信号连接一个90.9k 电阻器至5V、另一个10k 电阻器接地。

    当所有上电就绪时、GRSTz 信号将置为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    可以给我反馈吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    请注意、当 VBUS 为低电平时、下行端口将仅进入 DCP/ ACP 充电模式。 否则、连接 USB 主机时仅启用 CDP 充电。

    请描述客户如何确定 BC1.2未启用。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    感谢您的反馈。

    是的、我们只想使用 CDP 模式。

    您是否会建议我如何在 TUSB8044上简单地测试 BC1.2?

    我想使用 EVM 进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    有一些官方 USB 电池充电工具可用于确认 CDP 操作、或者您也可以检查 DP/DM 线路中的 CDP 握手、如本文档 usb.org/.../battery-charging-v12-spec-and-adopters-agreement 中所述

    请注意、如果 VBUS 电压电平在初始连接期间下降、许多器件将不会充电、请确保您的系统具有5V 至5.25V 的稳定 VBUS 电压。

    此致、
    JMMN