This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:DS90UB940-Q1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782956/ds90ub940-q1-ds90ub940-q1

器件型号:DS90UB940-Q1

你(们)好  

当 RX_LOCK_MODE 的03x4为"1"时、DS90UB940-Q1的 LOCK 引脚为"1"。 但当 RX_LOCK_MODE 的03x4为"0"时, DS90UB940-Q1的 LOCK 引脚为"0",解锁

您是否能帮助我们检查此问题并为案例提供任何建议,或者帮助解释 当 DS90UB940-Q1工作时,03x4的区别是“1”还是“0”

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望您好、

    在寄存器0x34[6]中、您可以定义要使用的锁定模式。 如果您写入"1"、则锁定将不会变为高电平、直到您在940输入端具有有效的视频数据。 但是、如果您写入"0"、那么一旦连接到串行器、锁定就会变为高电平、而无需查找有效的视频。