This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:信号检测

Guru**** 2749665 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782488/ds125df410-signal-detect

器件型号:DS125DF410

大家好、

我对重定时器 IC DS125DF410信号检测有疑问、

我想将"信号检测"设置为在输入特定电平或更多信号时打开。 可以更改信号电平的寄存器是否为以下地址?

通道寄存器0x14位4、5

您可以使用该2位寄存器更改为4级、
以下四种组合的输入电平将被置为多大的电平?

  Bit 5 bit 4
    0 0←它是0V 吗?
    0 1
     1 0
    1 1.

此外、如果同一寄存器的位2和位3的输入低于特定电平、您是否认为信号检测电路不会启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara-San、
    寄存器0x14[5:4]设置用于声明或确认信号检测的信号电平。 达到或超过该电平的任何信号电平都将声明信号检测。 默认值-寄存器0x14[5:4]='B00为70mV。
    寄存器0x14[3:2]设置我们声明没有信号的信号电平。 默认值-寄存器0x14[3:2]='B00为10mV。 任何等于或低于该值的信号电平、我们都会声明没有信号。

    这些值之间的信号电平-我的意思是介于10mV 和70mV 之间-是不确定的。 我们可以声明信号检测、也可以不声明信号检测。 但是、如果声明了信号检测、它将保持有效。

    但是、我不知道其他设置的信号检测电平、我正在寻找这些值、并将告知您。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Nasser-San

    非常感谢您的快速回复。
    非确定性是否意味着应使用另一种组合设置来保持检测判断
    换言之、即使找到不同级别、DETECT 函数也只能在"00"设置下工作?

    如果您发现低于矩阵检测级别、您会告诉我吗?

    地址0x14位[5:4]
    阈值电平上的 SDH 信号检测
    0070mVpp
    01?
    10?
    11?

    地址0x14位[3:2]
    SDH 信号检测关闭阈值电平
    0010mVpp
    01?
    10?
    11?

    谢谢
    此致、
    Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara-San、

    非确定性意味着我们处于迟滞区域。

    以下是我们期望的典型值:
    阈值电平上的 SDH 信号检测
    00 70mVpp
    01 61mVpp
    10 80mVpp
    11 75mVpp

    地址0x14位[3:2]
    SDH 信号检测关闭阈值电平
    00 10mVpp
    01 7mVpp
    10 15mVpp
    11 12mVpp

    此致、Nasser