This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:IN0±和 OUT0±的输出差分电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782270/lmh1297-output-differential-voltage-of-in0-and-out0

器件型号:LMH1297

您好!

我对 LMH1297有疑问。

请告诉我对 LMH1297差分输出电压的理解。

问题1.

'VODOUT0 (OUT0±的`差分电压)'是指上图中的`D电势峰峰值电压。
(D/S、p12)
是这样吗?

问题2.

`CDON_IN0 (`D`检测(默认)在 IN0±的阈值电平上有效)`是指上图中的 Δ I ifferential Peak to Peak Voltage。
(D/S、P10)
是这样吗?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kudo-San、

    问题1:您的理解是正确的。 差分摆幅电平是单端电平的两倍。
    问题2:您的理解是正确的。 请注意 Q1响应。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    Kaede Kudo