This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:DS90UB926QSEVB

Guru**** 2519110 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB921-Q1EVM, DS90UB926QSEVB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781899/ds90ub926qsevb-ds90ub926qsevb

器件型号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他器件:DS90UB921-Q1EVM

您好!

我们在尝试激活 FPD 链接时遇到问题。

在我们的设置中、我们使用串行器卡 DS90UB921-Q1EVM 、该卡根据 TI 的用户指南通过2根同轴电缆连接到解串器卡 DS90UB926QSEVB。

 http://www.ti.com/lit/ug/snlu114/snlu114.pdf 

我们为串行器 pclk 引脚提供25MHz PCLK、但解串器未锁定。

从函数发生器驱动时钟看起来正常。

第一个问题是没有 锁定。  

第二个问题是模拟 LaunchPad 的工作速度非常慢-它应该是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您通过同轴电缆使用921和926。 您只需要一根电缆来连接+侧。 应使用50欧姆电阻器将-端接至接地端。

    此致、
    蔡夏利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Charley、

    我遵循了您的指示、但仍然没有锁定、

    应该自动锁定它还是需要更改寄存器设置?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在附加设置图片

    请注意、同轴电缆直接焊接到 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guy、

    921支持同轴电缆、但926不支持。 请使用 STP 配置与926一起操作、由于这些是高速连接、因此还应使用适当的 SMA 连接器来提高信号完整性。 在921 EVM 上、您可以根据第1.11节填充 FAKRA 连接器、也可以使用两根 SMA 电缆、但要移除50 Ω GND、并将每个连接到 SMA 连接器的交流耦合电容器更改为0.1uF。

    此致、
    Casey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请遵循 Casey 的建议、并确保921模式配置正确。
    对于25MHz 的 STP 连接、921 FSEL 引脚应处于低电平、MODE_SEL 交替频率应处于低电平。
    请检查921 EVM 上的 S4和 MODE_SEL 设置。


    此致、
    蔡夏利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Casey、
    感谢您的回答、
    -SMA 电缆不是双绞线,当我将配置更改为 STP 时,它们是否能提供良好的信号?
    -您能否发送 FAKRA 连接器的确切器件型号(我在 TI 文档中找不到该型号)

    谢谢、致以诚挚的问候
    家伙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    是的、只要 SMA 电缆的长度和质量相当相似、就能正常工作。 我们通常在内部使用此类连接进行验证。

    FAKRA 连接器是 Rosenberger 的 D4S20D-40ML5-Z 连接器。

    此致、
    Casey