This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:SN65HVD3088更换

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782493/sn65hvd3088e-sn65hvd3088-replace

器件型号:SN65HVD3088E
主题中讨论的其他器件: THVD1550

我在我的交流伺服驱动器项目中使用 SP3088EEN-L/TR、我是否可以使用 SN65HVD3088来巧妙地替换它、thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    SN65HVD3088E 在这里可能是更好的选择。 您是否关注 IEC ESD 规格? 您还可以查看 TI 新发布 的 THVD1550、它 是 ESD 保护方面的一流产品。

    此致、

    Hao