This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044RGCEVM:EVB-USB5537

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782404/tusb8044rgcevm-evb-usb5537

器件型号:TUSB8044RGCEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8042

尊敬的 USB 组支持

市场上是否有任何 USB 3.1或3.0集线器使用 TI TUSB8042?  只需检查 我是否可以在我们的系统中使用此芯片、 但不想为评估板支付250美元。  

感谢您的帮助、  

David Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定是单个集线器、但市场上的某些显示器具有该集线器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复、是否有任何 Xilinx 开发卡使用此芯片。 还是采用 FMC 外形的开发板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    否、我们不知道是否有使用此器件的开发卡。

    此致、
    JMMN